请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1294 您好,问候~
我想了解一下我们的ADS1294的一些应用问题。
我们的客户使用它来检测人体皮肤阻抗。
如果我们使用各种电阻器来模拟IN1P和IN1N之间的皮肤阻抗,以下是从客户反馈中发现的一些问题
1. 阻抗>30M欧姆,检测到导联脱落,心电图原始数据(DOUT)=0,工作正常
2.>8M欧姆且 <30M欧姆,未检测到导联脱落,但 ECG原始数据(DOUT)工作异常。
3.<8M欧姆,检测到导联脱落, 心电图原始数据(DOUT)工作正常。
我们的客户想知道,阻抗变化和DOUT输出之间是否有任何关系?
例如,阻抗变化会影响DOUT (0和1)状态?
如果有任何不清楚的部分,请随意告知我。
B和R