This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1294:ADS1294的导联断开检测问题(DOUT输出数据异常)

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/595883/ads1294-lead-off-detection-issue-with-ads1294-dout-output-data-abnormal

部件号:ADS1294

您好,问候~  

我想了解一下我们的ADS1294的一些应用问题。

我们的客户使用它来检测人体皮肤阻抗。

如果我们使用各种电阻器来模拟IN1P和IN1N之间的皮肤阻抗,以下是从客户反馈中发现的一些问题

1. 阻抗>30M欧姆,检测到导联脱落,心电图原始数据(DOUT)=0,工作正常

2.>8M欧姆且 <30M欧姆,未检测到导联脱落,但 ECG原始数据(DOUT)工作异常。

3.<8M欧姆,检测到导联脱落, 心电图原始数据(DOUT)工作正常。

我们的客户想知道,阻抗变化和DOUT输出之间是否有任何关系?  

例如,阻抗变化会影响DOUT (0和1)状态?

如果有任何不清楚的部分,请随意告知我。

B和R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kay,

    我不确定我是否完全理解。 当您说原始数据正常时,您指的是ECG信号的质量吗? 如果可能,请提供一些数据以显示其外观。

    如何检测导联脱落? 这是否使用了与ADS1294上的内置比较器的直流引线? 当电极阻抗低于8毫秒时,您会说检测到导联脱落。 这是真的吗? 我希望低阻抗不会标记导联脱落。

    此致,
    Brian Pisani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian您好:

    感谢您提供信息,我将尝试从客户方面收集更多原始数据,并在客户端更新。