请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM8300
我们使用此组件(LM8300IMT9B/NOPB)已有很多年了,并且一直收到$C7 2 6 5响应读取软件修订命令$B2。 最近,我们遇到了返回$C7 0 0 0的一些设备,是否有一个通知解释了此更改及其原因。 以下是数据表中的一个片段。
此命令允许用户读取所有选定的参数。 它主要用于帮助调试。
如果配置实用程序需要确定控制器的当前设置,也可以使用此命令。
$B2:读取软件版本号
回复字节1:$C7 (软件版本号)
字节2:版本号中的第一个字节,年份20 (00-99)
字节3:版本号中的第二个字节,月份(1-12)
字节4:版本号中的第三个字节,日(1-31)
谢谢