This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8300:软件版本号($B2)响应。

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/593509/lm8300-software-version-number-b2-response

部件号:LM8300

我们使用此组件(LM8300IMT9B/NOPB)已有很多年了,并且一直收到$C7 2 6 5响应读取软件修订命令$B2。  最近,我们遇到了返回$C7 0 0 0的一些设备,是否有一个通知解释了此更改及其原因。  以下是数据表中的一个片段。

此命令允许用户读取所有选定的参数。 它主要用于帮助调试。

如果配置实用程序需要确定控制器的当前设置,也可以使用此命令。

$B2:读取软件版本号

回复字节1:$C7 (软件版本号)

字节2:版本号中的第一个字节,年份20 (00-99)

字节3:版本号中的第二个字节,月份(1-12)

字节4:版本号中的第三个字节,日(1-31)

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nathan,

    我将搜索此信息,并将很快回复更多信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nathan,

    我一直在研究,似乎没有任何相关信息。
    由于此器件非常陈旧,因此很难找到此类信息,因为使用这些器件的人员不再使用TI。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师