Other Parts Discussed in Thread: ADS4128, ADS4226, ADS4229, ADS4249
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS4128 线程中讨论的其他部件: ADS4226, ADS4229, ADS4249
团队,
我的客户(中国客户)最近计划启动光学温度测量项目,他们希望选择12位200MSPS ADC。 ADS4128似乎是最适合的器件。 客户需要在一个板上使用2个ADS4128,他们希望实现这两个ADS4128的同时采样,那么您能否帮助检查如何实现同步采样? 非常感谢!
顺便提一下,我看到我们也有ADS4226双通道器件,但只有160MSPS,如果它与ADS4128类似以实现同步采样?
他们还在检查ADI解决方案,因此感谢您的善意支持,非常感谢!
此致,
张素琳