This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4128:ADS4128应用程序检查

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4128, ADS4226, ADS4229, ADS4249

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/594005/ads4128-ads4128-application-check

部件号:ADS4128
线程中讨论的其他部件: ADS4226ADS4229ADS4249

团队,

我的客户(中国客户)最近计划启动光学温度测量项目,他们希望选择12位200MSPS ADC。 ADS4128似乎是最适合的器件。 客户需要在一个板上使用2个ADS4128,他们希望实现这两个ADS4128的同时采样,那么您能否帮助检查如何实现同步采样? 非常感谢!

顺便提一下,我看到我们也有ADS4226双通道器件,但只有160MSPS,如果它与ADS4128类似以实现同步采样?

他们还在检查ADI解决方案,因此感谢您的善意支持,非常感谢!

此致,

张素琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sulyn,

    ADS4128的输入时钟周期为5ns (200MHz),输入至输出时钟延迟范围为3-5.4ns,因此尝试同时采样将无法保证温度和电压。  您是否研究过使用ADS4229,它是双12位250MHz采样速率。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:
    感谢您的支持。 是的,我看了ADS4229,但似乎这款插座是为中国客户提供的出口控制插座,不确定这款插座是否可以,我们是否有更多最适合的设备?

    此致,
    张素琳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sulyn,

    导出控制似乎允许高达250MHz的14位。 在这种情况下,您可以考虑使用ADS4249。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:
    您能帮您检查一下是否允许ADS4249出口到中国,谢谢。 如果是,我将让客户查看此插座。

    此致,
    张素琳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sulyn,

    我看了看,可以出口到中国。

    此致,

    Jim