大家好,
能否告诉我如何生成 "SYNC_OUT from JESD"的触发器?
此致,
Toshi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
能否告诉我如何生成 "SYNC_OUT from JESD"的触发器?
此致,
Toshi
你好,Jim-San,
感谢您的支持。
我不清楚"SYNC_OUT from JESD"的含义。
我想确认,"SYNC_OUT from JESD"与DAC的同步信号输出(作为链路同步请求信号)的含义是否相同?
如果是,
为了从DAC输出同步,可以将“1”设置为JESD_RESET_n
还有其他办法吗?
当我要通过"SYNC_OUT from JESD"清除NCO累加器时,
断言同步信号或断言同步信号时,用于重置NCO累加器的触发正时是什么?
此致,
Toshi
Toshi,
"SYNC_OUT from JESD"是指来自JESD模块的同步输出信号。 这是 来自DAC的输出信号,但也可用于DAC内部重置多个寄存器。
如果将"JESD_RESET_n"设置为"0",则会强制同步输出降低。 这是开机后此寄存器的默认设置。 用户对DAC进行编程后,必须将init_state设置为“1111”,并将JESD_reset_n设置为“1”以启动链路初始化。 这将允许DAC在建立CGS后将SYNC声明为高。 请参阅数据表的8.3 部分。
您在系统上建立链接时是否遇到问题?
此致,
Jim