This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:关于"JESD&quot的SYNC_OUT;

Guru**** 2555510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/594073/dac38j84-about-sync_out-from-jesd

部件号:DAC38J84

大家好,
能否告诉我如何生成 "SYNC_OUT from JESD"的触发器?

此致,
Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Toshi,

    您是否尝试手动设置来自DAC的输出同步信号? 如果是,LVDS同步或CMOS同步输出?

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim-San,
    感谢您的支持。

    我不清楚"SYNC_OUT from JESD"的含义。  
    我想确认,"SYNC_OUT from JESD"与DAC的同步信号输出(作为链路同步请求信号)的含义是否相同?

    如果是,  
    为了从DAC输出同步,可以将“1”设置为JESD_RESET_n
    还有其他办法吗?

    当我要通过"SYNC_OUT from JESD"清除NCO累加器时,
    断言同步信号或断言同步信号时,用于重置NCO累加器的触发正时是什么?

    此致,
    Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Toshi,

    "SYNC_OUT from JESD"是指来自JESD模块的同步输出信号。 这是 来自DAC的输出信号,但也可用于DAC内部重置多个寄存器。   

    如果将"JESD_RESET_n"设置为"0",则会强制同步输出降低。 这是开机后此寄存器的默认设置。 用户对DAC进行编程后,必须将init_state设置为“1111”,并将JESD_reset_n设置为“1”以启动链路初始化。 这将允许DAC在建立CGS后将SYNC声明为高。 请参阅数据表的8.3 部分。  

    您在系统上建立链接时是否遇到问题?

    此致,

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim-San,
    非常感谢您的支持。
    我理解这一点,没有问题。

    此致,
    Toshi