This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:配置寄存器中的位0 (保留)

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/593757/ads1118-the-bit0-reserved-in-configuration-register

部件号:ADS1118

您好,

 

关于ADS1118的配置寄存器(数据表第25页),我的客户提出了一个问题。

(问题)

如果位0 (保留)设置为“1”或“0”,设备是否有任何影响?

我认为,一般来说,即使只读位写入0或1,设备也不会产生影响。

但我知道只读位禁止根据设备进行写入。

所以我是问这个,以防万一。

 

此致,

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    Tao2199,



    将“1”或“0”写入位0 *可能*对设备的操作没有影响。 我不知道写入位0有什么具体问题。

    但是,此位可能用于设备内的不同测试模式,并且可能会影响操作。 我将指向配置寄存器字段描述:


    数据表显示0位为保留位,并特别要求用户将“1”写入此位。 我将遵循这一指导。

    吴若瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joseph:

    感谢您的回复。

    我已将您的答案告知我的客户。

    此致,
    TAO