请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1118 您好,
关于ADS1118的配置寄存器(数据表第25页),我的客户提出了一个问题。
(问题)
如果位0 (保留)设置为“1”或“0”,设备是否有任何影响?
我认为,一般来说,即使只读位写入0或1,设备也不会产生影响。
但我知道只读位禁止根据设备进行写入。
所以我是问这个,以防万一。
此致,
Tao2199
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.