This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE44X0SPO2EVM GUI 2.0 连接设备的问题

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/594045/afe44x0spo2evm-gui-version2-0-issue-for-connecting-the-device

主题中讨论的其他部件:AFE4490

您好,我在将软件连接到AFE4490主板时遇到问题。  

我按照用户指南中指示的步骤操作并安装了USB驱动程序。 并将AFE4490的端口号更改为COM98,要求其大于25。 但是,它仍然显示连接到设备失败的消息。  我不知道如何解决这个问题。 首先,我认为框架的版本可能太旧,无法使用,我下载了框架1.4。 尝试更新框架。 但是,如果设备未连接,它甚至可以更新框架。 因此 ,主要问题是如何将硬件与软件连接起来。

如何解决这个问题?

谢谢你

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您可以在其他电脑上试用吗?
    您也可以尝试某些中间COM端口号?

    此致,
    Prabin