This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:AFE5809 + TSW1400 -不工作

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5809EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/594135/tsw1400evm-afe5809-tsw1400---not-working

部件号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他部件:AFE5809EVM

您好,

我们正在使用AFE5809EVM和TSW1400来运行一些测试,但TSW1400似乎根本不起作用。 没有LED指示灯亮起。 但在GUI中,它显示为已连接。 此外,JTAG_CHAING_ERROR也会弹出。  

我在几个月前使用过这些板,并且能够消除JTAG链错误,但现在奇怪的是,所有LED都没有亮起。  

什么会导致问题? 我们 现在想要模拟I/Q数据。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道这将被移到医学论坛,所以我尝试先在医学论坛上发布它,但它不起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    USB仍可连接,因为它已接通USB电源。  能否测量F1两侧的电压?  这将指示保险丝是否仍然完好。

    此外,所有电脑控制器都由SW7启用(在板边缘切换)。  此开关可能已损坏,并且不允许启用功能进入调节器。

    电压有多种测试点。  请确认存在这些电压。  如果未启用,则检查启用是否已启用,如果未启用,则可追溯到交换机SW7和EN扇出缓冲区U1和U14。