This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1216:ADS1216双极

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1216, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/593796/ads1216-ads1216-bipolar

部件号:ADS1216
主题中讨论的其他部件: ADS124S08

大家好,

我正在使用ADS1216测量双极电压,仅使用Ain0引脚作为 输入,电压范围为±2.5V,根据规格进行设置,但测试范围为0`2.5V。  使用 内部 参考电压2.5V

寄存器 配置如下:

MUX:0E.

DEC0:FF

M/Dec1:31


‘s设置为默认值,我想知道配置有什么问题或其它问题

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zhenhua,

    欢迎参加论坛! ADS1216将始终 在 +/-2.5V范围内差动测量输入(需要两个输入连接),但您不能在模拟接地以下应用输入电压,因为这会损坏器件。  要使用ADS1216测量+/-2.5V,您需要5V的模拟电源和+2.5V的共模。  例如,使用您的mux设置0x0E,如果我将AINCOM输入设置为2.5V,将AIN0设置为信号源,输出范围为0V至5V,  当AIN0 (正信道)大于2.5V时,我会看到正结果。 或AIN0低于2.5V时出现负结果。  这是ADS1216缓冲器关闭的情况。

    如果您尝试测量的电压与模拟接地之间的电压是真正的双极性, 然后,您需要将传感器输出电平转换到ADS1216的正确输入范围,或者使用 ADS124S08之类的设备,在使用双极电源(+/-2.5V)时,允许进行真正的双极测量。

    您的联系示意图将帮助我充分了解您正在尝试做什么。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Bob,ö m

    我。它,,但我能否设置负电压,例如-2.5V至Vref-引脚和2.5V至Vref引脚,以获得从2.5~-2,5V的测量范围  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zhenhua,

    ADS1216的第3页给出了表顶部的模拟输入范围:AGND - 0.1V至AVDD + 0.1V (缓冲关闭)。  表底部的参考输入范围是AGND到AVDD。 不允许电压低于地面。  对于5V AVDD,您可以将2.5V作为参考电压,这将允许全刻度范围为+/- 2.5V。  阅读ADS1216数据表第32页开始的定义,特别是模拟输入差动电压和满量程(FSR)部分。

    此致,

    Bob B