主题中讨论的其他部件: ADS124S08
大家好,
我正在使用ADS1216测量双极电压,仅使用Ain0引脚作为 输入,电压范围为±2.5V,根据规格进行设置,但测试范围为0`2.5V。 使用 内部 参考电压2.5V
寄存器 配置如下:
MUX:0E.
DEC0:FF
M/Dec1:31
‘s设置为默认值,我想知道配置有什么问题或其它问题
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Zhenhua,
欢迎参加论坛! ADS1216将始终 在 +/-2.5V范围内差动测量输入(需要两个输入连接),但您不能在模拟接地以下应用输入电压,因为这会损坏器件。 要使用ADS1216测量+/-2.5V,您需要5V的模拟电源和+2.5V的共模。 例如,使用您的mux设置0x0E,如果我将AINCOM输入设置为2.5V,将AIN0设置为信号源,输出范围为0V至5V, 当AIN0 (正信道)大于2.5V时,我会看到正结果。 或AIN0低于2.5V时出现负结果。 这是ADS1216缓冲器关闭的情况。
如果您尝试测量的电压与模拟接地之间的电压是真正的双极性, 然后,您需要将传感器输出电平转换到ADS1216的正确输入范围,或者使用 ADS124S08之类的设备,在使用双极电源(+/-2.5V)时,允许进行真正的双极测量。
您的联系示意图将帮助我充分了解您正在尝试做什么。
此致,
Bob B
您好,Zhenhua,
ADS1216的第3页给出了表顶部的模拟输入范围:AGND - 0.1V至AVDD + 0.1V (缓冲关闭)。 表底部的参考输入范围是AGND到AVDD。 不允许电压低于地面。 对于5V AVDD,您可以将2.5V作为参考电压,这将允许全刻度范围为+/- 2.5V。 阅读ADS1216数据表第32页开始的定义,特别是模拟输入差动电压和满量程(FSR)部分。
此致,
Bob B