This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:如何将评估套件中的ADS1298主板连接到单独的控制器?

Guru**** 2555640 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/593096/ads1298ecgfe-pdk-how-to-connect-the-ads1298-board-in-the-evaluation-kit-to-a-separate-controller

部件号:ADS1298ECGFE-PDK
在“线程:ADS1298”中讨论的其他部件

您好,

我使用ADS1298开发套件已经有一段时间了,它通过MMB0板和提供的实用程序软件提供了有效的输出。

 现在我需要将ADS1298板连接到所使用的微控制器(具有用户代码)。

如何将主板连接到,应该遵循什么步骤(使用SPI)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arun,您好!

    此EVM仅作为评估平台而不是用于自定义开发。 话虽如此,接口引脚被带到板上的插头上,因此理论上您可以自己与设备通信。 我建议查看 ADS1298数据表 ,以获得有关该器件和SPI接口操作的详细指南。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    常见问题解答中提供的此链接如何? e2e.ti.com/.../1137
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arun,

    是的,常见问题基本上是这样说的。 管座被暴露,使您可以连接必要的信号。 该原理图位于EVM用户指南的末尾。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我连接了它,它正在工作,谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,在ADS1298评估板中,为什么CLKSEL与DVDD绑定? CLKSEL必须低,因为我们使用的是外部振荡器OSC1,知道吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arun,

    请参阅本线程的结尾: e2e.ti.com/.../218.223万

    Brian