请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1298ECGFE-PDK 在“线程:ADS1298”中讨论的其他部件
您好,
我使用ADS1298开发套件已经有一段时间了,它通过MMB0板和提供的实用程序软件提供了有效的输出。
现在我需要将ADS1298板连接到所使用的微控制器(具有用户代码)。
如何将主板连接到,应该遵循什么步骤(使用SPI)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我使用ADS1298开发套件已经有一段时间了,它通过MMB0板和提供的实用程序软件提供了有效的输出。
现在我需要将ADS1298板连接到所使用的微控制器(具有用户代码)。
如何将主板连接到,应该遵循什么步骤(使用SPI)。
Arun,您好!
此EVM仅作为评估平台而不是用于自定义开发。 话虽如此,接口引脚被带到板上的插头上,因此理论上您可以自己与设备通信。 我建议查看 ADS1298数据表 ,以获得有关该器件和SPI接口操作的详细指南。
Brian