请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
正如我在标题中提到的那样,我想知道原因是什么。 此外,我分析了从10 MHz到160 MHz的采样数据,发现与标题中提到的相同的法律。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
正如我在标题中提到的那样,我想知道原因是什么。 此外,我分析了从10 MHz到160 MHz的采样数据,发现与标题中提到的相同的法律。
谢谢。
U4,
您使用的ADC是什么? TI没有任何2位ADC,500Mbps时最少的位数是7位。
您可以使用ADC谐波计算器来确定谐波内容: www.ti.com/tool/ADC-HARMONIC-CALC 。
~Leonard