This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 对于2位500Msps ADC,我通过分析采样数据的FFT结果发现第二谐波的振幅大于基波的振幅。 为什么?

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/593608/with-a-2-bits-500msps-adc-i-found-that-the-amplitude-of-the-second-harmonic-is-bigger-than-the-amplitude-of-the-fundamental-by-analysizing-the-fft-result-of-samping-data-why

正如我在标题中提到的那样,我想知道原因是什么。 此外,我分析了从10 MHz到160 MHz的采样数据,发现与标题中提到的相同的法律。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    U4,

    您使用的ADC是什么?  TI没有任何2位ADC,500Mbps时最少的位数是7位。

    您可以使用ADC谐波计算器来确定谐波内容: www.ti.com/tool/ADC-HARMONIC-CALC

    ~Leonard

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 ADC供应商不是TI。 我只是问一个问题。