请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DAC161P997 我们需要有关DAC161P997的帮助,在环路输出电流中观察到振荡波形(振铃)。
连接了示波器快照。 当DAC被命令输出20mA时,DAC的输出通过100Ohm电阻器连接到GND,并且振荡器探头连接到电阻器,电阻器上的电压预期为2.0V DC (20mA * 100Ohm),但 可以看到大锯齿振荡。
e2e.ti.com/.../PCB-Drawing.pdf
我们最初怀疑PCB布局,但我们尝试了几次以改进PCB布局,但都失败了。
我们确信数字信号(DIN针脚)的正时正确,输出电流的直流内容正确。
所有相关原理图和PCB布局(4层)都附在PDF文件中,请帮助我们。 我们的设计进度在此阶段受阻。