This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161P997:DAC161P997输出电流振荡(振铃)问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC161P997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/593309/dac161p997-dac161p997-output-current-oscillation-ringing-problem

部件号:DAC161P997

我们需要有关DAC161P997的帮助,在环路输出电流中观察到振荡波形(振铃)。

连接了示波器快照。 当DAC被命令输出20mA时,DAC的输出通过100Ohm电阻器连接到GND,并且振荡器探头连接到电阻器,电阻器上的电压预期为2.0V DC (20mA * 100Ohm),但 可以看到大锯齿振荡。

 e2e.ti.com/.../PCB-Drawing.pdf

我们最初怀疑PCB布局,但我们尝试了几次以改进PCB布局,但都失败了。

我们确信数字信号(DIN针脚)的正时正确,输出电流的直流内容正确。  

所有相关原理图和PCB布局(4层)都附在PDF文件中,请帮助我们。 我们的设计进度在此阶段受阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    首先,对您如何测试设备进行一些说明将会有所帮助。 您说您正在使用100Ω 到GND。 在本设备上,您可能会考虑COM连接的GND,但如果您要测量输出引脚的电流输出,则根据COM连接测量它实际上没有意义。 设备正在尝试调节流经供电回路的电流。 我认为将您的100Ω Ω 与ISO_+24V或4-20mA连接串联并测量其电压更有意义。

    此外,我认为电容器C23不是必需的,可能也会导致您的问题。 在DAC161p997数据表中,我们在8.2 部分显示了建议的应用。 您会注意到,我们有一个电容器通过环路输入连接,但没有连接到COM网络。 此外,直流/直流输入电容器与串联电阻器隔离。 您应该尝试拆下C23,看看振荡是否减小。

    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇。你是天才,只要你提到的电容器被拆下,振动就会停止。 关于第一个说明,我知道如何很好地连接电阻器,谢谢。

    因此,问题得到了解决。 如果我需要进一步的帮助,我将重新打开此线程。

    再次,非常感谢你,保罗