This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB69:频谱异常

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB69EVM, ADS42LB69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1095719/ads42lb69-spectrum-abnormalities

部件号:ADS42LB69

大家好,  

输入外部时钟采样率204.8M,输入信号0dBm,中心频率153.7M,信号外部添加带通滤波器,频谱基本正常, 正极非常小,基本符合器件的特性。 但是,当输入信号达到-22~-40dBm时, 信号两侧的正变大,不会随着信号输入振幅的减小而减小。 请参见下图中的黄色文本。 在几个不同的主板上发现了这个问题,现在的主要问题是为什么当信号输入振幅降低时,两侧的杂波增加。 我们怀疑这是ADC自身采样的问题。 信号源和时钟的问题可以消除。 第二个数字是我们的前端电路。

此致,

罗艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy,您好!

    我们正在努力为您解答这一问题。 感谢您的耐心等待。

    此致,

    已绘制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加:此现象仅发生在输入信号-22~-40dBm范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy,您好!

    感谢您添加的说明。 我们知道,当输入振幅在-22到-40 dBm之间时,会出现此问题。

    您认为围绕着基本色调的频率是多少?  

    此外,您是使用我们的ADS42LB69EVM评估电路板,还是自己构建了设置? 如果是后者,完整的系统示意图可能会很有帮助。

    谢谢!

    已绘制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy,您好!

    根据我们使用您的价值观进行的测试,您的spurs似乎是基础色调的奇序谐波。 我能够通过信号发生器设置在-22dBm的情况下识别HD3至HD19。这使我的基本音调大约在-35 dBFS (您的看起来接近-31 dBFS)。 我确实注意到,在较高幅度下,spurs较低,而在较低幅度下,spurs较低,通常在-70 dBFS (或-50 dBm输入)左右消失。

    它们收集得如此接近的原因是输入信号频率(153.7 MHz)与时钟频率(204.8 MHz)的关系。 您的弦谐波几乎正从其他尼奎斯特区域折叠到您的基础上。 稍微调整频率将开始在更宽的频段上涂片谐波,这将使滤波器进一步降低谐波。

    奇数谐波的水平接近-95 dBFS。 如果您参考数据表,则此值在该设备的预期性能范围内。 SNR为73.6 dBFS,对于170 MHz,其典型值为73.2 dBFS。 如上所述,正确的频率规划将允许您使用滤波器进一步降低这些谐波。

    希望这有所帮助。

    谢谢!

    已绘制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Drew:

    我还要指出:  

    当输入振幅介于-20 ~- 40dBm之间时,为什么这一点特别明显?

    据我所知,这与它的内部工作原理有关,ADS42LB69是一个管道结构ADC,每个级别的闪存ADC都不能完全匹配,使联动间隔不是线性的,如下所示。 因此,性能会在一定幅度下降低。

    我的理解是否正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy,您好!

    是的,我同意,根据我们正在处理的规范,异常是级间增益错误的结果,这实际上就是您所描述的。

    感谢您 有机会深入探讨此问题。 如果您有任何其他问题,请随时开始新的话题。 我将继续并结束本次会议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持,我 对此没有任何疑问。