This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3662EVM:在HDSC Pro软件中集成ADC3662EVM (固件)时出现问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3661, ADC3662EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1094636/adc3662evm-problems-integrating-the-adc3662evm-firmware-in-the-hdsc-pro-software

部件号:ADC3662EVM
主题中讨论的其他部件:TSW1400EVM,ADC3661
您好,Quirin:

请在下面查找为案例提供的更多信息:

尊敬的女士们,先生们:

我们最近购买了ADC3662EVM和TSW1400EVM。 我们已尝试按照操作说明将其投入使用(所有部件均已按照说明正确组装,并且已执行ADC35XX EVM GUI)。

遗憾的是,我们在使用HSDC Pro软件(最新版本)时遇到了问题。

将软件连接到TSW1400EVM后,我们希望下载ADC3662EVM的固件。 但是,它不在设备列表中列出。 如果我们尝试使用其他设备(例如3663),软件会反复显示错误消息,表明尚未下载固件。

现在,我们想知道是否有方法为软件或ADC3662EVM获取正确的固件?  

 

非常感谢。

谨致问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quirin,

    确保TSW1400EVM的5V电源可提供至少4A的电源。 您使用的是什么版本的HSDC Pro? 收到此消息时,能否发送HSDC Pro GUI的屏幕截图?  

    此致,

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Build - 2021年08月03日  但没有ADC 3662可用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我使用ADC 3663尝试了它,我可以上载固件,但如果我点击捕获(设置已完成),我收到了此消息

     我的USER_LED2已打开,但现在我不知道如何解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quirin,

    这似乎是从ADC板转到TSW1400EVM的时钟源的问题。 如果在外部时钟模式下使用ADC板,则必须为ADC EVM提供采样时钟(SMA J9)和DCLKIN (J7)。 如果使用此模式,时钟源提供的频率和振幅是多少? ADC配置用于什么模式?

    如果在内部时钟模式下使用ADC,则必须按照用户指南的5.1 部分修改电路板。

    此致,

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quirin,

    我让您的设置与我们的硬件一起运行。 请参阅随附的文档。

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../ADC3662EVM-setup.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉回复太晚。 我们正在使用内部时钟。 我们按照5.1 中的说明修改了主板。 。 我们还对ADC35xx进行了设置。 GUI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Quirin:

    如果您按照用户指南中的说明修改了主板,则可以使用板载计时。  在GUI的图像中,您正在将零件配置为 1线,实际的小数模式-这是您所需的配置吗? 我需要创建一个.ini文件供您下载以捕获卡,以便在此配置中运行。  

    此致,Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HiAmy,

    我在每一个组合中都尝试了配置,但我总是收到相同的错误消息。 我在本图中选择了“设备变体3661/2是否这是我选择3663但我有3662的错误设备”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Quirin:

    当GUI上出现Connected (已连接)绿色状态灯时,Device Variant (设备变量)部分应读取ADC的内部ID并自动选择它看到已连接的设备。 如果工作正常,则不需要选择此选项。  

    尝试此操作-有时,GUI可执行文件的多个实例开始在后台运行,GUI将多次启动。 进入PC上的任务管理器部分,确保只有一个GUI实例正在运行。 如果您启动GUI并且 'Device Variant (设备变量)' 自动显示ADC3661/2,则它已正确连接。   

    此致,Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy,您好,我真的尝试了每一个选项,但我总是收到相同的消息。 如果可能,请发送给我一个分步说明如何解决问题的信息。 我只有一个adc3662evm和一个tsw1400evm,我想用内部时钟来测试它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Quirin:

    如果时钟信号通过捕获卡,则用户LED3应开启。 如果此LED指示灯不亮,将出现“Read DDR to file (读取DDR到文件)”错误。

    由于该板已被修改为使用板载时钟,请尝试探测DCLKIN和采样时钟(FS)信号。 对于DCLKIN,尝试探测R60和R62。 对于示例时钟,请尝试探测R41和R51。 这些信号应 与 GUI中配置的频率相匹配。

    此致,Amy