Other Parts Discussed in Thread: ADC3661, ADC3662EVM
主题中讨论的其他部件:TSW1400EVM,ADC3661
| 您好,Quirin: | |
|
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADC3661, ADC3662EVM
| 您好,Quirin: | |
|
Quirin,
我让您的设置与我们的硬件一起运行。 请参阅随附的文档。
此致,
Jim
您好,Quirin:
当GUI上出现Connected (已连接)绿色状态灯时,Device Variant (设备变量)部分应读取ADC的内部ID并自动选择它看到已连接的设备。 如果工作正常,则不需要选择此选项。
尝试此操作-有时,GUI可执行文件的多个实例开始在后台运行,GUI将多次启动。 进入PC上的任务管理器部分,确保只有一个GUI实例正在运行。 如果您启动GUI并且 'Device Variant (设备变量)' 自动显示ADC3661/2,则它已正确连接。
此致,Amy
您好,Quirin:
如果时钟信号通过捕获卡,则用户LED3应开启。 如果此LED指示灯不亮,将出现“Read DDR to file (读取DDR到文件)”错误。
由于该板已被修改为使用板载时钟,请尝试探测DCLKIN和采样时钟(FS)信号。 对于DCLKIN,尝试探测R60和R62。 对于示例时钟,请尝试探测R41和R51。 这些信号应 与 GUI中配置的频率相匹配。
此致,Amy