This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD32LPEVM:使用LVDS接口捕获模拟输入信号-频率不匹配

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD32LP, AFE58JD32LPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1093011/afe58jd32lpevm-capturing-an-analog-input-signal-with-the-lvds-interface---frequency-mismatch

部件号:AFE58JD32LPEVM
主题中讨论的其他部件:TSW1400EVM,AFE58JD32LP

尊敬的TI支持团队:

按照   AFE58JD32LPEVM的用户指南SBAU326–2018年8月中描述的步骤,我正在使用AFE58JD32LPEVM和TSW1400EVM设置系统。 除了未连接的可选外部时钟参考外,设置与指南图4中的描述相同。 我已遵循"仅LVDS捕获"的指令,但我获得的峰值不是如第12页的图17所示的5 MHz时的尖锐峰值,而是6.4 MHz时的峰值。 我附上 了HSDC Pro的屏幕截图,其中显示了上述峰值的频率为6.4 MHz,但如果我将生成器连接到频谱分析仪, 我会看到峰 值的频率为5 MHz。 您能否帮助我正确设置系统,以便按照图17中的预期,在HSDC Pro中观察5 MHz的峰值?

 

非常感谢,

Marco Travagliati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marco:

    如果AFE未接收到正确的ADC时钟或某些其他源与ADC时钟耦合,则可能会发生这种情况。 您能否确认主板上的跳线连接(J42,J40)与下图相同?

      

    另外,您是否可以尝试探测AFE附近的ADC时钟并确认传入时钟的频率为40MHz? 如果可能,请与我们分享探测波形。

    在R107上,可通过示波器探测ADC时钟。

    此致,

    Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kalyan,

    我的配置如下图所示。

     

    在GND和R107之间测得的信号在以下csv中报告。

    e2e.ti.com/.../SDS0.0002万.csv

    如果我使用您建议的配置,我从GUI收到以下错误

    R107上的读数如下

    e2e.ti.com/.../SDS0.0004万.csv

    我发现下图中的配置工作正常

    在这种情况下,我可以看到R107上的以下CSV中报告的40 MHz时钟。

    e2e.ti.com/.../SDS0.0001万.csv

    我还想提到,在HSDC Pro的启动过程中,一旦我上传ADC的固件,我就会收到以下错误消息

    我正在运行HSDC Pro 5.2 ,但我在您的网站上找不到推荐的HSDC的旧版本。 您建议如何继续使用SW? 我可以忽略警告消息吗?

    关于我的结果,您可以评论一下吗?

    谢谢!

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marco:

    感谢您分享具有不同配置的波形。  

    在初始配置(数据转储SDS0.0002万.csv)中,ADC时钟频率为31.25 MHz。 这就是为什么您在6.4 MHz下看到提示音的原因。 由于在HSDC pro中将FS设置为20MSPS,因此测量的基本音也会相应地进行缩放。 Fund = 20*5/(MMHz/2)= 6.4 31.25。

    您在第三个配置中共享的波形看起来正确(SDS0.0001万.csv)。 请使用该时钟配置进行进一步测试。 您可以忽略HSDC pro不兼容警告。 我过去成功地将AFE58JD32LP EVM与HSDC Pro 5.2 配合使用。

    此致,

    Kalyan