This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3643:将相同的信号应用到ADC3643IRSBT,但读数不同?

Guru**** 2925220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1096410/adc3643-apply-the-same-signal-into-adc3643irsbt-but-reading-is-different

部件号:ADC3643

您好,先生

我使用 ADC3643IRSBT 监控V/I,监控脉冲信号

将信号应用到CH1,ADC读数正确

将信号应用到   CH2,ADC读数为错误

CH1,CH2是相同的信号。

示例:CH1在CHI波形中,我可以读取右侧的波形,但CH2中的波形相同,读数错误,  

输入5k Hz  三角形波形作为左图

但ADC读数不正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    您能否提供 有关如何配置主板(2W,1W,1/2W模式)的更多详细信息? 是否对主板进行了任何修改?

    请尝试为两个信道生成测试模式,并告知我们在任何一个信道上是否存在此问题。  

    此致,Amy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,我们还会发现,查看三角波的工作信道(CH1)的图像很有帮助。