This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX517EVM:输出波形

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TX517, TX517EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1093857/tx517evm-output-waveform

部件号:TX517EVM
主题中讨论的其他部件:TX517

您好,

我根据建议测量了OUA和OUTB波形,但无法获得 数据表中所示的波形。

连接设置:HV0:+1.9V,LV0:-1.9V,HV1:+15.0V,LV1:-5.2V,HV2:+8.0V,LV2:-3.0V,VDD:+5V,VV:-5V,VAA:+2.5V,VCW=开路。

17级别

32级

我通过测量HV电源断开时的波形来确认工作情况。

我不认为由于每一个波形都显示出来,就发生了破坏。

P1收割台的HV1针脚开路  

P1收割台的HV2针脚开路  

P1收割台的HV2和HV1针脚开路  

没有获得数据表中所示波形的原因是什么?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请给我们一些时间来评估上述观察的可能性。同时,您能否确认您的测量设置? 您是在客户EVM上还是在您自己的电路板上进行测量?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。

    我在测量它是我自己的板。

    我已将连接器焊接到主板上的P1。

    使用上述设置对调节电源施加电压。

    板上按钮的频率设置尚未更改。

    在上述测量结果图像中,黄色和蓝色波形是测量结果,红色波形是  

    两者之差的结果。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否可以共享您的主板示意图? 如果您没有问题,我们可以通过电子邮件 support_us_afe_tx@list.ti.com讨论此问题

    此致,

    安息日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。

    我通过电子邮件讨论这个问题没有问题。

    主板示意图在下面的用户手册中。

    https://www.ti.com/tool/TX517EVM

    此致,

    小坂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我评估了波形。 我最初以为HV2供应不合适。 但是看着通道B的输出,我确实看到设备能够摆动到HV2供应水平。 在主板上,通道A和B电源短路,因此这意味着HV2电源已正确接通。 现在有两种可能性。 设备的通道A出现故障或控制信号出现问题。 在这两种情况下,我们都建议您订购新的EVM。 如果您在订购EVM时需要任何支持,请告诉我。

    此致,

    安息日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。

    因为用户不能更改TX517的控制信号,所以我认为是故障原因。

    我想更换我的TX517EVM。

    此致,

    小坂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,您可以继续进行交换。 您是否通过TI或其他供应商购买过?

    此致,

    安息日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我是从TI授权经销商处购买的。

    此致,

    小坂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否联系他们提出更换请求?

    此致,

    安息日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我可以联系但尚未发送。

    我应该在那里发送换货请求吗?

    此致,

    小坂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,请联系他们进行更换。

    此致,

    安息日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解。 非常感谢。

    此致,

    小坂