Other Parts Discussed in Thread: ADS54J69, ADS5482
您好,
请在下面查找我对高频ADC的要求。 请根据以下要求与我的ADC共享部件号。
交流性能
采样率:高达 500MSps (16位分辨率)
放大器模拟带宽:500MHz
THD:-93dB
SINAD:80dB
SNR:80dB
SFDR:90dB
DC性能
输出范围:+/- 5V,+/- 1V
INL:+/- 150ppm FSR
DNL:+/- 100ppm FSR
直流偏移能力:+/- 5V,50mV分辨率
直流绝对精确度:+/- 1mV (直流偏移关闭)
谢谢,此致,
Karthikeyan S