This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC部件号请求

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J69, ADS5482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1093721/adc-part-number-request

线程中讨论的其他部件:ADS54J69ADS5482

您好,

请在下面查找我对高频ADC的要求。 请根据以下要求与我的ADC共享部件号。

交流性能

采样率:高达 500MSps (16位分辨率)

放大器模拟带宽:500MHz

THD:-93dB

SINAD:80dB

SNR:80dB

SFDR:90dB

DC性能

输出范围:+/- 5V,+/- 1V

INL:+/- 150ppm FSR

DNL:+/- 100ppm FSR

直流偏移能力:+/- 5V,50mV分辨率  

直流绝对精确度:+/- 1mV (直流偏移关闭)

谢谢,此致,

Karthikeyan S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Karthikeyan,

    可调直流偏移不是我们ADC的典型功能。 如果您的测试设置中的另一台设备上没有集成的功能,我们建议您使用偏置三通接头。

    根据您的参数,如果双输入足够,我认为ADS54J69最适合您的应用。 它具有在75.9 dB时列出的SNR和250MSPS的最大采样速率。 这是SNR超过75 dB的最快转换器。

    https://www.ti.com/product/ADS54J69

    遗憾的是,我们目前不提供在500MSPS时具有80dB以上SNR的ADC。 SNR超过80dB的最快转换器是105MSPS的ADS5482。

    https://www.ti.com/product/ADS5482

    希望这有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Drew Pierpont,

    感谢您的快速响应。 如果有任何理论计算,您是否可以分享理论计算,以供我理解。

    谢谢,此致,

    Karthikeyan S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Karthikeyan,

    我不知道你的意思是什么。 您需要哪种计算? 如果可能,我很乐意提供进一步的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    闭合螺纹。 如有任何其他问题,请发布。