This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:如何使用更新版本的Xilinx工具处理极性开关。

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1095647/adc12dj3200evm-how-to-handle-the-polarity-switch-with-the-newer-version-of-the-xilinx-tools

部件号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他部件:ADC12DJ3200

当我使用Xilinx JESD内核时,我终于能够获得一个仿真工作,但是当我在硬件中尝试我的设计时,它不起作用。

一个可能的问题是ADC12J3200EVM具有4个反向JESD通道。  在示例项目(https://www.ti.com/technical-documents/mytilit/export-control?litId=SLVC698&fileType=zip&&ts=1650494201216)附带的FPGA版本上,有以下说明

ADC12DJ3200 revA EVM用于测试。 在此EVM中,上部四个SERDES通道的P & N修订版引脚被交换,因此在设计中实施了Rx通道极性反转以解决此问题。 因此,分配给PHY模块的Rx信道极性反转常量为240。

在Xilinx工具的2020.2 版本中,似乎JESDPHY的极性输入不再存在,我没有看到一个不是“Versal ACAP”的寄存器,它只有具有策略 性设置(下面是Xilinx docs.xilinx.com/.../pg242-jesd204c的JESD核心产品指南  )

所以我的问题是,如何使最后4个通道的极性引脚反转。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Harry:

    从您附加的文档中,您可以通过设置跟踪寄存器来反转通道的极性。 我认为您应该向Xilinx咨询更多详细信息,因为它是他们的IP地址。  

    此致,

    Neeraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这仅适用于Versal ACAP。  我使用的是Kintex UltraScale。 很抱歉,我应该把它包含在我的第一篇文章中。  但是,我发现我正在使用的2020.2 版本中的调试端口中隐藏了相同的RX_POLICITY端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj您好,

    我找到了极性引脚,当您检查show additional debug ports时,它们未隐藏。  非常不幸的是,这些额外的端口在任何地方都没有描述。