This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC900:最小更新速率和功耗计时图

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1093456/dac900-min-update-rate-timing-diagram

部件号:DAC900

您好,

根据数据表,更新速率的下限为125MSPS,这是最大更新速率的下限吗?
客户以较低的数据速率使用它。 更新速率规格是否有下限?

计时图的T1和T2为典型值3ns。 由于T1 + T2是更新速率,如果更新速率有较低的限制,请告诉我们T1和T2的最大值。 我认为这与可接受的税率有关,但我在DS中找不到。

此外,我认为这些参数通常是由最小值定义的。
TI是否有数据?
数据设置时间
数据保持时间

此外,这些参数需要一个最大值。
传播延迟时间1 ns
输出稳定时间到0.1 %

如果可能,请告诉我们上述参数。

此致,
宏志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广石,

    125MSPS是最大采样率的下限,电源轨在 2.7V - 3.5V之间。 如果电源轨设置在4.5V至5.5V之间,则此限制将增加至165Msps。

    采样率的下限可能是几赫兹。 如果需要,我们可以在实验室中进行验证。

    这是Burr Brown的一款非常古老的设备,TI大约在2000年购买了该设备。 从事过部件工作的任何人都不再是TI的员工。 我们唯一可用的信息来源是数据表。  

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim-San,

    感谢您的回复。
    客户表示理解。