请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DAC900 您好,
根据数据表,更新速率的下限为125MSPS,这是最大更新速率的下限吗?
客户以较低的数据速率使用它。 更新速率规格是否有下限?
计时图的T1和T2为典型值3ns。 由于T1 + T2是更新速率,如果更新速率有较低的限制,请告诉我们T1和T2的最大值。 我认为这与可接受的税率有关,但我在DS中找不到。
此外,我认为这些参数通常是由最小值定义的。
TI是否有数据?
数据设置时间
数据保持时间
此外,这些参数需要一个最大值。
传播延迟时间1 ns
输出稳定时间到0.1 %
如果可能,请告诉我们上述参数。
此致,
宏志