Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, ADC12QJ1600EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADC12QJ1600EVM 主题中讨论的其他部件:TSW14J57EVM,
团队成员,您好,有些项目需要澄清
1)。 请确认这不是交错式数字化仪。
2)。 请确认没有板载抗锯齿过滤器。 换言之,输入信号可以是从DC到6GHz的频率,并且 在6GHz之前没有截止频率。
3)。 在购买这两个项目( ADC12QJ1600EVM 和TSW14J57EVM)后,我们能否获得每个通道(所有4个通道)的原始时间序列原始数据(波形)?
提前感谢您的参与。
标记