This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12QJ1600EVM:原始时间系列原始数据

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, ADC12QJ1600EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1093469/adc12qj1600evm-raw-time-series-raw-data

部件号:ADC12QJ1600EVM
主题中讨论的其他部件:TSW14J57EVM

团队成员,您好,有些项目需要澄清

1)。 请确认这不是交错式数字化仪。

2)。 请确认没有板载抗锯齿过滤器。 换言之,输入信号可以是从DC到6GHz的频率,并且 在6GHz之前没有截止频率。

3)。  在购买这两个项目( ADC12QJ1600EVM 和TSW14J57EVM)后,我们能否获得每个通道(所有4个通道)的原始时间序列原始数据(波形)?

提前感谢您的参与。

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    否 ADC不是交叉存取的。

    不是,EVM上没有抗锯齿滤波器。 是的,您的假设是正确的。  

    是的,您可以使用与TSW14J57EVM配合使用的HSDCpro软件,使您可以从ADC捕获时间序列原始数据。  

    此致,
    Neeraj