This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1303M2520:2520:AINP,AINN (无AVDD电源)的ABS最大额定值

Guru**** 2513625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1093947/amc1303m2520-abs-max-rating-for-ainp-ainn-without-avdd-supply

部件号:AMC1303M2520</s>2520

大家好,

您能否就以下客户问题给我评论?

问题1. 如果没有AVDD电源(在5V电源打开之前),则会出现Vshunt电压。 在这种情况下,Vsunt是否会导致AINP,AINN引脚损坏?  

ABS最大额定值显示从AGND-6V到AVDD+0.5V,因此当Vshunt电压属于该范围时,我假设它不会损坏AINP,AINN引脚。 理解是否正确?

此致,

Sasaki Takeshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sasaki-San,

    您的理解是正确的。  在 AMC1303系列器件的输入端,限值为AGND-6V至AVDD+0.5V。