请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AMC1303M2520</s>2520 大家好,
您能否就以下客户问题给我评论?
问题1. 如果没有AVDD电源(在5V电源打开之前),则会出现Vshunt电压。 在这种情况下,Vsunt是否会导致AINP,AINN引脚损坏?
ABS最大额定值显示从AGND-6V到AVDD+0.5V,因此当Vshunt电压属于该范围时,我假设它不会损坏AINP,AINN引脚。 理解是否正确?
此致,
Sasaki Takeshi