请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1299 大家好,我是从EEG开始的,我对ads1299有一些疑问。
1 -如果我使用 参考电位布置(数据表中的图73),我该如何处理负极通道(1NXN)?
2-在双极电源(图78)中,我是否需要在所有AVDD,DVDD和AVSS中放置去耦电容器?
3 - DGND (数字接地)和AGND (模拟接地)是否仅在源处合并?
4-在长数字线路中使用什么电阻器,如图80所示?