This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:有关PCB设计的一些问题

Guru**** 2554740 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1093452/ads1299-some-questions-about-pcb-design

部件号:ADS1299

大家好,我是从EEG开始的,我对ads1299有一些疑问。

1 -如果我使用 参考电位布置(数据表中的图73),我该如何处理负极通道(1NXN)?

2-在双极电源(图78)中,我是否需要在所有AVDD,DVDD和AVSS中放置去耦电容器?

3 - DGND (数字接地)和AGND (模拟接地)是否仅在源处合并?

4-在长数字线路中使用什么电阻器,如图80所示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Elder:  

    已收到并查看您的机票。 请给我24小时的答复。  

    此致,
    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Elder:  

    1. 由于负输入在参考电压模式下在内部左侧浮动,您可以让负输入引脚保持浮动。
    2. 是的,您需要一个去耦电容器来消除电源线的纹波。
    3.  请参阅12.1 部分。 这两个接地通常会合并到PCB上的同一平面上。  
    4. 这真的取决于线路的长度... 但是,我会听从Cadence的建议:"[终端]电阻器的值必须等于双绞线电缆的特性阻抗" (嵌入式链接)

    此致,
    尼克