This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1235:将交流激励与双极AVDD和AVSS一起使用时的GPIO高电压和低电压电平

Guru**** 2388060 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1235
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1098521/ads1235-gpio-high-and-low-voltage-levels-when-using-ac-excitation-with-bipolar-avdd-and-avss

部件号:ADS1235

当AVDD = 2..5V且AVSS =-2.5V时,在交流激励模式下使用ADS1235时,我正尝试确定我应该看到GPIO (AIN0,AIN1,AIN2或AIN3)的确切电压电平。

ADS1235数据表将其指定为:

Vol-Max = 0.2 * AVDD = 0.2 * 2.5 = 0.5V

VOH-MIN = 0.8 * AVDD = 0.8 * 2.5 = 2V

然后是语句 *Relative to AVSS。 这到底意味着什么?

这种字面解释可能意味着:

最大音量比AVSS =-2.5V + 0.5V =-2V高0.5V

VOH-MIN比AVSS =-2.5V + 2V =-0.5V高2V

我很难相信这是正确的吗?

或者以下是否正确:

Vol-Max = 0.2 *(AVDD - AVSS) - AVSS = 0.2 *(2.5 - 2.5)- 2.5V = 0.2 * 5V - 2.5 = 0.5V (相对于接地)

VOH-MIN = 0.8 *(AVDD - AVSS)- AVSS = 0.8 * 2.5V -2.5V = 2V (相对于接地)

或者我是否完全是个问题,而实际答案是其他问题?

对于双极AVDD和AVSS =+/-2.5VDC,是否可以将VOL最大和VOL最小电压阈值作为接地参考电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为以下内容可能是正确的(最终值与地面相关)。

    Vol-Max = 0.2 *(AVDD-AVSS)- AVSS = 0.2 * 5 V - 2.5V =-1.5V

    Vol-Max = 0.8 *(AVDD-AVSS)- AVSS = 0.8 * 5 V - 2.5V = 1.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Philip:

    第二个帖子是正确的,尽管第一行应显示为“VOL-MIN”,而不是“VOL-Max”。

    相对于AVSS,VOL-MIN =(AVDD - AVSS)* 0.2 = 4V,而VOL-MAX =(AVDD - AVSS)* 0.8 = 1V。 无论您使用的是单极还是双极模拟电源,都是如此。

    相对于DGND,您需要将AVSS电压添加到上述每项计算中。 当AVSS =-2.5V时,您将分别获得+1.5V和-1.5V,正如您所确定的那样。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以建议对ADS1235数据表的这一部分进行修订。 仅仅因为在单极模式中AVSS = 0V并不意味着您可以将其排除在方程式之外,因为在双极模式中它不是= 0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要更正我自己的复制粘贴错误:

    Vol-Max = 0.2 *(AVDD-AVSS)- AVSS = 0.2 * 5 V - 2.5V =-1.5V

    VOH-MIN = 0.8 *(AVDD-AVSS)- AVSS = 0.8 * 5 V - 2.5V = 1.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Philip的建议。 由于我们倾向于批量处理数据表修订,因此我会将其添加到下一修订版的必要更改列表中。 不过,我不知道何时会这样。

    -Bryan