This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-HT:ADS1278-HT启动/PWDN和CLK

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1098309/ads1278-ht-ads1278-ht-startup-pwdn-and-clk

部件号:ADS1278-HT

您好,

i´m在低功耗模式下使用ADs1278-HT,主时钟为102.4kHz,数据速率为200Hz。 调制器(采样频率)以12.8 kHz运行。 我有以下问题。

->首先: 在设备上存在所有电源电压(5V,3.3V和1.8V)和参考电压之后,调制器的状态是什么? 设备仍处于断电状态,并且没有主时钟。 数据表中图64中所示的等电压输入电路中的交换机S1/S2是否已切换或预配置?

->第二:在所有电源电压都存在之后,如果设备在将电源断电引脚设置为高电压之前获得主时钟,参考电压是否有差异? 在这种情况下,调制器是否已经采样?

->第三:采样电容器的容量在温度和应用的输入电压上是否有变化?

谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Thomas:

    欢迎访问TI E2E社区。

    当设备处于断电模式时,输入开关打开,通道的所有内部电路断电。  在这种情况下,调制器不会切换。

    无论哪种情况,如果主时钟存在或不存在,在断电时,输入调制器都不会切换。

    是的,输入采样电容器的值将在温度范围内变化,约为100ppm/degC。  但是,内部电容器值将相互跟踪,从而保持较高的精确度。  数据表中的图39提供了一些有关温度影响和电容变化的信息,因为输入阻抗大致为1/Cin*Fclk,其中Cin是差动输入电容,Fclk是12.8kHz的调制器时钟。

    此致,
    Keith Nicholas
    精密ADC应用