Other Parts Discussed in Thread: ADS1278-HT
您好,
i´m在低功耗模式下使用ADs1278-HT,主时钟为102.4kHz,数据速率为200Hz。 调制器(采样频率)以12.8 kHz运行。 我有以下问题。
->首先: 在设备上存在所有电源电压(5V,3.3V和1.8V)和参考电压之后,调制器的状态是什么? 设备仍处于断电状态,并且没有主时钟。 数据表中图64中所示的等电压输入电路中的交换机S1/S2是否已切换或预配置?
->第二:在所有电源电压都存在之后,如果设备在将电源断电引脚设置为高电压之前获得主时钟,参考电压是否有差异? 在这种情况下,调制器是否已经采样?
->第三:采样电容器的容量在温度和应用的输入电压上是否有变化?
谢谢
此致