This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:是否可以在没有RLD的情况下运行芯片?

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1098650/ads1292r-is-is-possible-to-run-the-chip-without-an-rld

部件号:ADS1292R

您好,

一个非常基本的疑问。 是否可以在非RLD配置中运行系统并仅使用RA,LA和LL电极(在这种情况下,我们是否需要LA?)。 交流耦合如何工作? 使用此配置时,是否可以获得导联II ECG? 在读取导联II ECG时,是否也可以在另一个通道中测量RR? 是否有任何引用图枚举相同?  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     根据数据表和心电图概念-

    也就是说,如果不使用RLD,人们可能会遇到更多噪音,可能需要进一步进行模拟信号调节和/或DSP以满足产品的需求,但这一切都取决于应用和产品的限制。

    我建议在做出最终决定之前,进行实验和研究,以与RLD和其他限制(例如资源,大小,电极,环境等)进行比较和不进行比较。  

    确实存在使用一个销售线索的产品,即RA->LL,因此LA不是必需的,而是取决于您的生产和应用。

    您能否澄清/解释"交流耦合是否工作?"的含义?

    您的意思是RA->LL by Lead II ECG (RA->LL by导联II ECG)吗?  如果是,则如上所述,RA-> LL是可实现的最简单的基本心电图信号。

    ADS1292R提供呼吸速率功能。

    您可以购买EVM评估板/套件来测试和验证您的概念。

    https://www.ti.com/tool/ADS1292RECG-FE

    如果是用于产品开发,我还建议购买ECG模拟器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时回复。

    我的主要应用是建立一个系统,可以监护病人的导联II心电图,这些病人是固定的,同时还能监护呼吸频率。 那么选择ADS1292R是正确的选择吗? 此外,通过交流耦合,我的意思是使用电容器移除信号的直流部分,而不使用RLD。

    再次感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以从ADS1292R开始,也可以购买EVM评估板/套件来测试和验证您的概念。

    https://www.ti.com/tool/ADS1292RECG-FE

    是的,您可能需要一些模拟RC滤波来进行开发。

    使用 或不使用RLD在很大程度上取决于应用程序,环境和设置,要说 必须需要或不需要RLD并不容易,而且过早;在作出决定之前需要进行实验和分析。

    如果是用于产品开发,我还建议购买ECG模拟器。

    谢谢