您好,
一个非常基本的疑问。 是否可以在非RLD配置中运行系统并仅使用RA,LA和LL电极(在这种情况下,我们是否需要LA?)。 交流耦合如何工作? 使用此配置时,是否可以获得导联II ECG? 在读取导联II ECG时,是否也可以在另一个通道中测量RR? 是否有任何引用图枚举相同?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
根据数据表和心电图概念-

也就是说,如果不使用RLD,人们可能会遇到更多噪音,可能需要进一步进行模拟信号调节和/或DSP以满足产品的需求,但这一切都取决于应用和产品的限制。
我建议在做出最终决定之前,进行实验和研究,以与RLD和其他限制(例如资源,大小,电极,环境等)进行比较和不进行比较。
确实存在使用一个销售线索的产品,即RA->LL,因此LA不是必需的,而是取决于您的生产和应用。
您能否澄清/解释"交流耦合是否工作?"的含义?
您的意思是RA->LL by Lead II ECG (RA->LL by导联II ECG)吗? 如果是,则如上所述,RA-> LL是可实现的最简单的基本心电图信号。
ADS1292R提供呼吸速率功能。
您可以购买EVM评估板/套件来测试和验证您的概念。
https://www.ti.com/tool/ADS1292RECG-FE
如果是用于产品开发,我还建议购买ECG模拟器。
谢谢
您可以从ADS1292R开始,也可以购买EVM评估板/套件来测试和验证您的概念。
https://www.ti.com/tool/ADS1292RECG-FE
是的,您可能需要一些模拟RC滤波来进行开发。
使用 或不使用RLD在很大程度上取决于应用程序,环境和设置,要说 必须需要或不需要RLD并不容易,而且过早;在作出决定之前需要进行实验和分析。
如果是用于产品开发,我还建议购买ECG模拟器。
谢谢