This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7957:ESD之后输出错误

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1097980/ads7957-wrong-output-after-esd

部件号:ADS7957
主题中讨论的其他部件:Strike

大家好,

我的客户在应用了15kV空气放电和5kV触点放电ESD测试后发现,即使输入对地短路,输出也是FFC。  

他们尝试了以下两种方法,这两种方法都可以帮助设备恢复:

1.将1写入DI09可对设备进行软复位,输出恢复正常

2.将DI08设置为1并拉高GPIO3以使ADC保持活动模式,即使在ESD均匀后输出也始终正常

您认为可能的问题是什么? 是否可以在ESD期间将设备设置为断电模式?  

如果将DI08设置为1并将GPIO3设置为高可解决此问题,此设置是否有任何潜在风险?  

谢谢!

Cera  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cera,

    客户是否在设备周围添加了任何外部ESD保护? 如果是,您能否说明有什么保护措施? 一个示意图也会有帮助。 我怀疑该器件的额定ESD级别,因此保护该器件的最佳方法是添加一些外部保护,如TVS二极管。  

    关于DI08,我想您指的是GPIO配置寄存器。 如果是这种情况,我不会看到将其设置为断电控件并将其拉高的问题。 但是,我认为这不是一个可靠的解决方案。 最佳做法是使用外部ESD保护正确保护设备。  

    此致,

    亚伦·埃斯特拉达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    在发生故障之前,每个输入通道的前端都有一个滤波电路;发生故障后,将在输入通道的前端添加TV和ESD保护设备,但故障有一定的可能性再次出现。 修改DI08后,故障未重现。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Yanjie,

    添加了什么ESD保护?它位于何处? 是否仅对模拟输入提供保护? 是否有可供提供的示意图?


    此致,
    亚伦·埃斯特拉达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    具体措施包括将ESD静电保护设备与输入端子位号C71并联连接,并在位号D70上焊接TVS二极管。 芯片电源引脚和接地直接并行连接到电视。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Yanjie,

    是否仅测试CH0? 从原理图中,我无法判断所使用的所有通道是否都有ESD保护。 您能否说明ESD的重点? 它是否专注于设备的输入?

    我认为保持低电GPIO处于高位不会有问题,因为这很常见,但我不认为这是一个具体的解决方案。 如果您可以提供ESD测试的更多详细信息,那就太好了。 最后,应该在有ESD的设备引脚上添加ESD保护。 ESD撞击可能会进入未受保护的针脚并导致此类闩锁行为。  


    此致,
    亚伦