主题中讨论的其他部件:Strike
大家好,
我的客户在应用了15kV空气放电和5kV触点放电ESD测试后发现,即使输入对地短路,输出也是FFC。
他们尝试了以下两种方法,这两种方法都可以帮助设备恢复:
1.将1写入DI09可对设备进行软复位,输出恢复正常
2.将DI08设置为1并拉高GPIO3以使ADC保持活动模式,即使在ESD均匀后输出也始终正常
您认为可能的问题是什么? 是否可以在ESD期间将设备设置为断电模式?
如果将DI08设置为1并将GPIO3设置为高可解决此问题,此设置是否有任何潜在风险?
谢谢!
Cera