This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 按信道量化

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1099192/per-channel-quantization

主题:TDA4VM中讨论的其他部件

你好  

在文档(https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/06_01_01_12/exports/docs/tidl_j7_01_00_01_00/ti_dl/docs/user_guide_html/md_tidl_fsg_quantization.html)中 ,提到TI为 深度卷积参数提供了每通道量化。 我有一个问题,每个信道量化中包含多少个信道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bhargav,

      我不理解你的问题。 每通道量化意味着每个通道都是单独量化的。 您是否正在查找其他信息?


    此致,

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨。

    感谢您的回答
    我的意思是,对多少个信道可以进行量化有没有上限? 例如,如果图像有5个通道,那么所有通道将单独量化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      信道数量没有限制,但当前  TDA4VM 设备上的每个信道重量量化仅支持2的功率量化。


    此致。

    Anshu