This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1291:ADS1291心电图数据范围

Guru**** 2815515 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1098164/ads1291-ads1291-ecg-data-range

部件号:ADS1291

你(们)好

我正在使用ADS1291进行心电图测量。

当使用ADS1291在手腕上测量ECG时,数值范围会不断变化,您能告诉我为什么?

如果你看上面的图片,你可以看到数据值的范围是不同的,即使我们用相同的设置测量了两次。

此外,心电图值以5为单位。
(例如 此外,心电图值以5为单位。)

这是否有原因?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kim:

      请问ECG信号的来源是什么?

      测量/记录了多长时间?

      是来自心电图模拟器还是人体(如果是来自人体,则在测量过程中,受试者是在说话,移动,呼吸快速还是深呼吸)?

      您是否使用了任何RLD或偏置输出?

      您的设计中是否有DC阻塞(即患者保护)电容器?

      您是否尝试过注入任何低频(<= 2 Hz)和低振幅(<=4mV)正弦波来观察?

      您还可以查看此主题-

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/68.7111万/ads1291-ads1291-ecg-signal-is-abnormal</s>1291 1291

     也可能是由于电极,电极贴片,凝胶,人体阻抗。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

    我在人体手腕上测量了30秒。

    在测量过程中,我没有说话也没有移动,只是测量了30秒

    下面是我设置的值。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否拥有/使用评估套件/板(EVM)?

    您是否还有ECG模拟器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

    我没有使用模拟器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否拥有/使用ADS1291评估套件/电路板(EVM)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的信赖。

    我们不使用ADS1291评估套件/板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我正在检查您的寄存器配置。

    同时,  

    您是否可以 注入任何低频(<= 2 Hz)和低振幅(<=4mV)正弦波来观察?

    如果是用于产品开发,我建议使用心电图模拟器进行测试。

    您能否使用ECG模拟器进行测试,我们可能知道漂移是来自人体,环境还是电路?

    我建议您使用 ADS1291评估套件/电路板(EVM)进行相同的实验(如果是用于产品开发)。

    您是否使用了RLDOUT或偏置输出?

    您的设计中是否有DC阻塞(即患者保护)电容器?

    您使用fCLK=哪种时钟频率? 您是否相应地设置了CLK_DIV寄存器?

    CONFIIG2 设置为1110_0000(E0)-0000- 这表示

    1.使用“导联脱落比较器”(PDB_LoFF_COMP); 如果不使用或,则可以关闭PDB_LoFF_COMP以简化测试条件。

    2.使用内部参考电压2.42V;您能否 探测 VREFP和VREFN处的电压并查看是否存在任何噪音?

    3.禁用振荡器时钟输出;正常。

    LoFF设置为 1111_0000F0 表示0000表示

    1.为导联脱落比较器设置一些阈值,并选择6nA DC导联脱落检测方法。确定

    CH1SET设置为 0110_0000(60)这0000这意味着  

    1.将通道1用于正常电极(不将任何RLDIN路由至通道输入),PGA增益设置为12。 增益可能过高, 建议将增益从1更改变为6或8,并观察信号和噪声或SNR?

    CH2SET设置为 1000_0001(81)这0001这意味着  

    1.关闭通道2的电源,增益设置为6 (默认值),输入短路。  好的。

    RLD_SENS设置为 0010_0000(20)表示0000表示

    1.启用RLD缓冲器。 您是否在使用RLD电极? 如果没有,则可以关闭PDB_RLD
    2.禁用RLD导联脱落感应。确定。
    3.断开所有输入通道的输出(RLDxP,RLDxN)与RLD缓冲器的连接。确定。

    LoFF_SENS设置为0000_0011 (0011 (03)这意味着

    1.默认当前源方向。 好的。
    2.禁用通道2的导联脱落检测。 好的。
    3.为通道1启用导联脱落检测。 如果不使用和执行测试/实验来隔离问题,建议关闭。

    LoFF_STAT设置为全0,这表示

    1.将CLK_DIV设置为0表示fCLK为512 kHz。 请确认。
    2.位[4:0]是只读的,因此请确保写入时没有错误。

    我看到您正在使用没有R (呼吸功能)的ADS1291,请确认。

    RESP1设置为0001_1110(1E) means1110 means  

    1.禁用呼吸解调和调制电路。确定。

    RESP2设置为0000_0111(07) means0111 means  

    1.对于不带呼吸功能的ADS1291,请将RESP_FREQ设置为1.确定
    2. RLDREF_INT默认使用RLD的内部电压参考。好的,您可以打开和关闭RLD_AMP,观察是否有任何信号差异。

    如果没有滤波器,由于身体,皮肤状况,电极,贴片,环境和其他因素/来源,可能始终存在DC或DC漂移。

    人们可以尝试和测试以下内容-

    1. 在输入前串联插入直流保护盖(尝试并测试0.1nF至0.5uF)。
    2.在输入前放置一个0.05 Hz活动高通滤波器。
    3.后处理,通过DSP删除DC和漂移。

    通过上述操作/实施,人们正在使前端成为交流耦合,与直流耦合(即可能有一些漂移)相比,这有一些利弊权衡,因此人们需要进行实验/测试/分析(结果,性能,资源等),以决定哪种方法适合其应用。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    此标签/线程已等待处理超过1周。

    对于房屋清洁,我要关闭此TT /线程。
    如果您有其他问题,请随时打开另一个TT /线程。

    谢谢