Other Parts Discussed in Thread: ADS1291
你(们)好
我正在使用ADS1291进行心电图测量。
当使用ADS1291在手腕上测量ECG时,数值范围会不断变化,您能告诉我为什么?


如果你看上面的图片,你可以看到数据值的范围是不同的,即使我们用相同的设置测量了两次。
此外,心电图值以5为单位。
(例如 此外,心电图值以5为单位。)

这是否有原因?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Kim:
请问ECG信号的来源是什么?
测量/记录了多长时间?
是来自心电图模拟器还是人体(如果是来自人体,则在测量过程中,受试者是在说话,移动,呼吸快速还是深呼吸)?
您是否使用了任何RLD或偏置输出?
您的设计中是否有DC阻塞(即患者保护)电容器?
您是否尝试过注入任何低频(<= 2 Hz)和低振幅(<=4mV)正弦波来观察?
您还可以查看此主题-
也可能是由于电极,电极贴片,凝胶,人体阻抗。
谢谢!
您好,
我正在检查您的寄存器配置。
同时,
您是否可以 注入任何低频(<= 2 Hz)和低振幅(<=4mV)正弦波来观察?
如果是用于产品开发,我建议使用心电图模拟器进行测试。
您能否使用ECG模拟器进行测试,我们可能知道漂移是来自人体,环境还是电路?
我建议您使用 ADS1291评估套件/电路板(EVM)进行相同的实验(如果是用于产品开发)。
您是否使用了RLDOUT或偏置输出?
您的设计中是否有DC阻塞(即患者保护)电容器?
您使用fCLK=哪种时钟频率? 您是否相应地设置了CLK_DIV寄存器?
CONFIIG2 设置为1110_0000(E0)-0000- 这表示
1.使用“导联脱落比较器”(PDB_LoFF_COMP); 如果不使用或,则可以关闭PDB_LoFF_COMP以简化测试条件。
2.使用内部参考电压2.42V;您能否 探测 VREFP和VREFN处的电压并查看是否存在任何噪音?
3.禁用振荡器时钟输出;正常。
LoFF设置为 1111_0000F0 表示0000表示
1.为导联脱落比较器设置一些阈值,并选择6nA DC导联脱落检测方法。确定
CH1SET设置为 0110_0000(60)这0000这意味着
1.将通道1用于正常电极(不将任何RLDIN路由至通道输入),PGA增益设置为12。 增益可能过高, 建议将增益从1更改变为6或8,并观察信号和噪声或SNR?
CH2SET设置为 1000_0001(81)这0001这意味着
1.关闭通道2的电源,增益设置为6 (默认值),输入短路。 好的。
RLD_SENS设置为 0010_0000(20)表示0000表示
1.启用RLD缓冲器。 您是否在使用RLD电极? 如果没有,则可以关闭PDB_RLD
2.禁用RLD导联脱落感应。确定。
3.断开所有输入通道的输出(RLDxP,RLDxN)与RLD缓冲器的连接。确定。
LoFF_SENS设置为0000_0011 (0011 (03)这意味着
1.默认当前源方向。 好的。
2.禁用通道2的导联脱落检测。 好的。
3.为通道1启用导联脱落检测。 如果不使用和执行测试/实验来隔离问题,建议关闭。
LoFF_STAT设置为全0,这表示
1.将CLK_DIV设置为0表示fCLK为512 kHz。 请确认。
2.位[4:0]是只读的,因此请确保写入时没有错误。
我看到您正在使用没有R (呼吸功能)的ADS1291,请确认。
RESP1设置为0001_1110(1E) means1110 means
1.禁用呼吸解调和调制电路。确定。
RESP2设置为0000_0111(07) means0111 means
1.对于不带呼吸功能的ADS1291,请将RESP_FREQ设置为1.确定
2. RLDREF_INT默认使用RLD的内部电压参考。好的,您可以打开和关闭RLD_AMP,观察是否有任何信号差异。
如果没有滤波器,由于身体,皮肤状况,电极,贴片,环境和其他因素/来源,可能始终存在DC或DC漂移。
人们可以尝试和测试以下内容-
1. 在输入前串联插入直流保护盖(尝试并测试0.1nF至0.5uF)。
2.在输入前放置一个0.05 Hz活动高通滤波器。
3.后处理,通过DSP删除DC和漂移。
通过上述操作/实施,人们正在使前端成为交流耦合,与直流耦合(即可能有一些漂移)相比,这有一些利弊权衡,因此人们需要进行实验/测试/分析(结果,性能,资源等),以决定哪种方法适合其应用。
谢谢