我有一个ADS1299,我正在使用Neuroelectronics (www.neuroelectrics.com/.../testboard)提供的电阻器网络测试EEG。 电阻网络使每个电极连接点之间的电阻为4kOhm。 我在两个点应用了2mA。 这会导致在所有电极连接点形成8V。 我这样做只是为了在一个人受到刺激时看到EEG信号。 现在我把EEG的所有通道连接到其余的节点上。 (我使用SRB1作为参考针脚。) 电阻器网络电路如下所示: 
当我向ADS1299提供+2.5V和-2.5V电源时,我可以看到偏置电压达到+3V!!! 此外,每个通道都吸入0.1mA电流。 EEG引脚上的保护电阻为2.2K欧姆。 我将保护电阻增加到1k,现在EEG通道中的电流为50uA,47kohm电流为17uA。
我想知道ADS1299直流输入阻抗是否为~1Gohm,那么为什么使用InxP (EEG通道)添加少量kOhm电阻会降低电流。 当前不应在InxP或InxN中使用,应在NA或PA中使用。
怀疑2:如果ads1299数据表显示直流输入阻抗1Gohm,最大输入电流=10mA。 这是否意味着我可以在其输入端为1Gohm x 10mA = 100万 V? 在这里感到困惑