This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEVM6657:将EVM与TMDXEVMPCI配合使用

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXEVMPCI, TMDSEVM6657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1081196/tmdsevm6657-using-evm-with-tmdxevmpci

部件号:TMDSEVM6657
主题中讨论的其他部件:TMDXEVMPCI

我们正在开发中使用TMDSEVM6657。 我想用它来练习PCIe,但我被告知该板上的PCIe连接到AMC (卡边缘)连接器。 我还遇到了TMDXEVMPCI AMC至PCIe适配器卡。 这看起来很有希望,但支持的产品列表中不包括6657。 是否有与6657配合使用的版本或解决方法? 是否可以将此适配器卡与该评估板一起使用?