Other Parts Discussed in Thread: TMDXEVMPCI, TMDSEVM6657
主题中讨论的其他部件:TMDXEVMPCI,
我们正在开发中使用TMDSEVM6657。 我想用它来练习PCIe,但我被告知该板上的PCIe连接到AMC (卡边缘)连接器。 我还遇到了TMDXEVMPCI AMC至PCIe适配器卡。 这看起来很有希望,但支持的产品列表中不包括6657。 是否有与6657配合使用的版本或解决方法? 是否可以将此适配器卡与该评估板一起使用?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMDXEVMPCI, TMDSEVM6657
我们正在开发中使用TMDSEVM6657。 我想用它来练习PCIe,但我被告知该板上的PCIe连接到AMC (卡边缘)连接器。 我还遇到了TMDXEVMPCI AMC至PCIe适配器卡。 这看起来很有希望,但支持的产品列表中不包括6657。 是否有与6657配合使用的版本或解决方法? 是否可以将此适配器卡与该评估板一起使用?
您好,Alson:
请按照以下链接与C6657进行PCIe接口连接。
谢谢,此致,
Rajarajan U
您好,Alson:
从下面的开机自检中,提到Windows主机上没有用于TMDXEVMPCI的驱动程序。
让我向PCIe专家确认一下。
谢谢!
Rajarajan U
尊敬的Sitara团队:
来自客户:
如果我读的正确,您似乎仍然可以在Windows下枚举PCIe设备(DSP)并读取配置空间,即使没有Windows驱动程序也是如此。 我想,如果我们能够在Windows或Linux中实现这一目标,但在任何一种操作系统下都没有看到它的枚举,我们将会很高兴。
请提供如何使PCIe设备枚举的指导。
此线程中包含问题的背景和客户已尝试的内容。
谢谢!
Viktorija
您好Viktorija和所有人:
下面 的主题中有一些关于6657接口问题的讨论。
扩展板是第三方解决方案。 您是否联系了解决方案提供商?
此致,
Sreenivasa
Kallikuppa:您好!
感谢这个链接,结果发现我们的主要问题是时钟。 我们仍然没有获得枚举EVM的窗口,但我们超出了链路培训的范围,测试代码在DSP上运行正常。 我们的解决方案是将卡放在可以禁用扩频时钟的PC中。
可能仍然存在一些阻止枚举的小配置问题,但我们将称之为"良好"并继续。 感谢所有的帮助,如果我们遇到任何其他问题,我们知道专家在哪里。
愿上帝保佑。
阿尔森